アブソリュート形エンコーダをH8PSと接続する場合の延長用コードを教えてください。
アブソリュート形エンコーダをH8PSを接続する際の延長用コード E69-DF□のご紹介です。
アブソリュート形エンコーダをH8PSを接続する際の延長用コード E69-DF□のご紹介です。
E6A2-C、E6B2-C、E6C2-C、E6C3-Cなどのインクリメンタル形ロータリエンコーダの延長する場合の最大の長さ、使用するケーブルについて説明します。
E6B2-CWZ6C-10、E6C2-CWZ6C-10はケーブル長5mの商品です。形式と仕様について説明します。
アブソリュート形ロータリエンコーダのコード表(例)を添付しております。
H7ER-NとE6A2-C、E6B2-C、E6C2-C、E6C3-Cなどのインクリメンタル形ロータリエンコーダの接続可否の一覧です。
シールベアリング構造のロータリエンコーダ E6C2-C、E6C3-C(堅牢タイプ)、E6F-C、E6C3-A(堅牢タイプ)の紹介です。
CJ2M CPUユニット、高速カウンタユニット CJ1W-CT021、CS1W-CT021、CS1W-CT041のご紹介です。
ロータリーエンコーダE6B2-C、E6C3-C、E6C2-Cなどに記載のロットナンバーの読み方を説明します。
E6A2-C、E6B2-C、E6C2-C、E6C3-Cなどのインクリメンタル形ロータリエンコーダと接続できるデジタルパネルメータの紹介です。
1台のセンサに複数のK3HB、K3MAを接続する場合の使用条件について説明します。E6B2-CWZ3EとK3HB-Rの組み合わせを例に接続可能台数の計算式を掲載しています。
多回転アブソリュート形エンコーダの取り扱いについて説明します。
ロータリエンコーダの形式ごとカプリング、フランジ、サーボマウントの一覧です。付属/別売、形式、カプリングの材質の違いによる違いを掲載しています。
オープンコレクタ出力(NPN)のロータリエンコーダを複数のカウンタやデジタルパネルメータに接続する場合の条件について説明します。
E6F-CWZ5G、E6C3-CWZ5GHを複数のカウンタやデジタルパネルメータに接続する場合の条件について説明します。
H7CX、H7BXとE6A2-C、E6B2-C、E6C2-C、E6C3-Cなどのインクリメンタル形ロータリエンコーダの接続を説明します。
K3HBとE6A2-C、E6B2-C、E6C2-C、E6C3-Cなどのインクリメンタル形ロータリエンコーダの接続可否一覧と接続方法の説明です。
K3HBと E6D-CWZ1E、E6A2-CWZ3E、E6A2-CS3E、E6A2-CW3E、E6B2-CWZ3E、E6C2-CWZ3E、E6C3-CWZ3EH、E6H-CWZ3E の接続方法です。
E6B2、E6C3などのロータリエンコーダの寿命、推奨交換時期の規定の有無について説明します。
光電センサ、近接センサ、ロータリエンコーダのCCC認証認証について説明します。
パワーサプライの容量の選び方を説明します。ロータリエンコーダの消費電流、突入電流一覧を掲載しています。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。