E8PCに使用するオプション品(アダプタ、ケーブル付コネクタなど)の選び方、使い方を教えてください。
アダプタ E8PC-YA-□、スロットル E8PC-YS(-N)、Oリング E8PC-YL-□、の使い方の説明と、ケーブル付コネクタ XS5□のご紹介です。
アダプタ E8PC-YA-□、スロットル E8PC-YS(-N)、Oリング E8PC-YL-□、の使い方の説明と、ケーブル付コネクタ XS5□のご紹介です。
E8Yのご紹介です。計測範囲、出力仕様を掲載しています。
E8PCシリーズのご紹介です。切削油、酸性/アルカリ性の液体、薬液などについての注意点を掲載しています。
E8PC、E8Yシリーズの非腐食性、不燃性のガス、上記に対する使用可否の一覧です。
E8FC、E8PCで出力1、出力2ともに、4~20mAで出力することが可能な形式と設定について説明します。
E8FCで検出可能な液体と設定について説明します。
圧力センサの耐圧力について説明です。形式ごとの耐圧力の値を掲載しています。
1996年前後で変更になった配線の色(旧:赤、黒、白→新:茶、青、黒)について掲載しています。
E8F2のオートティーチング(1点ティーチング、2点を設定する2点ティーチング)の設定方法を説明します。
「応答時間」の用語解説です。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。