表示器M7Eの代替品を教えて下さい。
表示器M7Eの代替品について説明します。
表示器M7Eの代替品について説明します。
ケーブル K32-BCDを用いた、BCD出力付のデジタルパネルメータ K3HBとデジタル表示ユニット形M7E (負論理、10進表示ユニット)の接続について説明します。
ディップスイッチで制御する方法、短絡ソケットで制御する方法、入力信号により制御する方法について説明します。
BCD出力付のデジタルパネルメータ 形K3HBとデジタル表示ユニット形M7E (負論理、10進表示ユニット)、ケーブル K32-BCDの組み合わせを紹介します。
フラットケーブルを使用して自作する場合、バラ線を使用して自作する場合について説明します。
エンドプレート M7E-012M-1、M7E-022M-1とスペースユニット M7E-012PA(-1)のご紹介です。
M7EのLE(ラッチ)機能について、形式ごとのラッチ入力の端子No.(コネクタNo.)、動作について説明します。
10進タイプは0~9のいずれかの数字、16進タイプは0~9のいずれかの数字またはA~Fのいずれかのアルファベットを表示したまま変化しない場合のトラブルシューティングです。
PLCの出力(PNP出力(ソース)/NPN出力(シンク))に対するM7Eの正論理/負論理の使い分けを説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。