透過形、回帰反射形、拡散反射形それぞれの動作する位置について説明します。
光電センサのレンズ面に対し平行に移動する検出物体は、どの位置でONしますか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
光電センサの最小検出物体とレンズ径との関係を教えてください。 1.61K表示数 光電センサのレンズ面が汚れた場合、アルコールで拭いても良いですか? 5.16K表示数 近接センサの標準検出物体とは何ですか? 6.67K表示数 光電センサのレンズ面に透明カバーをつけても問題ありませんか? 2.29K表示数 検出物体がセンサに対して平行方向に移動する場合の繰り返し精度はどうなりますか? 2.34K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット