仕様条件検索のご紹介と検索時の項目の内容と、電源電圧、取付、検出物体、機能、使用環境による選定のリンク集です。
光電センサを選定したい。
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
温度センサを選定したい。 4.81K表示数 光電センサの寿命を教えてください。 10.86K表示数 防爆仕様の光電センサ、近接センサ、ファイバセンサはありますか? 5.54K表示数 屋外で使用できる光電センサはありますか? 4.5K表示数 光電センサ、ファイバセンサで相互干渉を回避するための方法を教えてください。 12.49K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット