G9SPシリーズとPLC間でEthernet通信をする場合の、G9SPシリーズのFINSネットワークアドレス、通信ユニット番号について説明します。
G9SPシリーズとPLC間でEthernet通信をする場合、PLCのFINSコマンドのアドレス指定に制約はありますか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
G9SPとPLC間でシリアル通信(またはEthernet通信)時、G9SPで「オプションボード通信異常(通信タイムアウト)」が発生する。通信タイムアウトが発生する条件を教えてください。 1.73K表示数 NJ/NXシリーズコントローラはFINS通信に対応していますか。 7.98K表示数 PLCにCP1W-CIF41を接続して、G9SPシリーズとEthernet通信できますか? 2.15K表示数 FQ-CRシリーズとPLCをEthernetで通信する場合、PLCのCPUユニットに内蔵しているEtherNet/IPポートと接続できますか? 2.04K表示数 Ethernetソケット通信に対応しているPLC機種と方法を教えてください。 15.46K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット