WL-Nシリーズ、WLシリーズ、D4Cシリーズの耐候性タイプのご紹介です。
屋外で使えるリミットスイッチはありますか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
海辺で海水や潮風があたる場所で使えるリミットスイッチはありますか? 2.24K表示数 リミットスイッチD4N-2187のアクチュエータ部(ヘッド/レバー)のみ購入可能ですか? 1.52K表示数 耐熱用・耐寒用のマイクロスイッチ、リミットスイッチはありますか? 8.71K表示数 防水性のあるリミットスイッチはありますか? 8.76K表示数 リミットスイッチのレバーの取り付け角度は、変更できますか? 8.51K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット