Aモード(オンディレー動作)をお使いください。
動作モード、時間レンジともに、本体正面の切換スイッチで設定します。
設定方法については
こちらのFAQを、接続については
こちらのFAQをご覧ください。
機種により、信号スタートと電源スタートの2種類があります。
電源スタートは、タイマに電源電圧が印加されると動作を開始します。
信号スタートは、タイマに電源電圧が印加された状態のとき、スタート信号の立ち上がりで動作を開始します。
(表1) Aモード オンディレー
・タイムチャートの「出力」は接点出力タイプの場合、限時接点(a接点)の動作を表します。
・「←計時・・」は計時が途中で中止したことを表します。
| 形式 |
動作
|
形H3CR-A 形H3CR-A-301 形H3CR-A-313 *1 形H3CR-A-343 *1 形H3CR-A-400 *2 形H3CR-A-43 *3 *6 形H3CR-A-601 *2 形H3CR-A-602 *1 形H3CR-A-302 *4 形H3CR-A-31 *5 形H3CR-AS | 信号 スタート | ●基本動作 タイマの電源が印加されている時に、スタート信号がONになると計時を開始します。 設定時間後に出力がONになります。 出力は、リセットされるまでON状態を保持します。 なお、電源スタートでの使用も可能です。こちらのFAQをご覧ください。 ●リセット ・電源リセット 計時中に電源がOFFするとリセットされます。 出力中に電源がOFFすると出力はOFFします。 ・信号リセット 計時中にリセット信号がONすると、計時はセットされます。 出力中にリセット信号がONすると出力はOFFします。 ●タイムチャート  ・スタート信号、リセット信号は、信号の立ち上がりで動作します。 なお、スタート信号、リセット信号ともに、オンディレー動作においてOFFするタイミングは影響しません。 ・スタート信号とリセット信号が同時にONした場合は、リセット信号が優先されます。スタート信号とリセット信号が同時にONした状態から、リセット信号が先にOFFした場合、リセット信号がOFFしたタイミングがスタート信号が立ち上がりのタイミングとなります。 |
| 形式 |
動作
|
| 形H3CR-AP | 信号 スタート | ●基本動作 タイマの電源が印加されている時に、スタート信号がONになると計時を開始します。 設定時間後に出力がONになります。 出力は、リセットされるまでON状態を保持します。 なお、電源スタートでの使用も可能です。こちらのFAQをご覧ください。 ●リセット ・電源リセット 計時中に電源がOFFするとリセットされます。 出力中に電源がOFFすると出力はOFFします。 ・信号リセットはできません。 ●タイムチャート  ・スタート信号は信号の立ち上がりで動作します。 なお、スタート信号はオンディレー動作においてOFFするタイミングは影響しません。 |
| 形式 |
動作
|
形H3CR-A8 形H3CR-A8-313 *1 形H3CR-A8-400 *2 形H3CR-A8-43 *1 *6 形H3CR-A8-601 *2 形H3CR-A8-604 *2 *6 形H3CR-A8E 形H3CR-A8E-343 *1 形H3CR-A8S 形H3CR-A8-301 | 電源 スタート | ●基本動作 タイマの電源が印加されると計時を開始します。 設定時間後に出力がONになります。 出力は、電源がOFFするまでONを保持します。 信号スタートでの使用はできません。 ●リセット ・電源リセット 計時中に電源がOFFすると計時はリセットされます。 出力中に電源がOFFすると出力はOFFします。 ・信号リセットはできません。 ●タイムチャート  |
*1 形H3CR-A□-313、-343、-602は、振動対策品です。
その他の仕様は末尾「-313」「-343」「-602」を除いた形式と同じです。
*2 形H3CR-A□-400、-601、-604は、基板コーティング品です。
その他の仕様は末尾「-400」「-601」「-604」を除いた形式と同じです。*3 形H3CR-A□-43は、内蔵リレーにプラスチックシールリレー(金メッキの接点)を使用している商品です。
その他の仕様は末尾「-43」を除いた形式と同じです。
*4 形H3CR-A□-302は、DC24V専用品で、突入電流を低減したタイプです。
形H3CR-A□-302 DC24の突入電流は約50mAです。
形H3CR-A□ AC24-48/DC12-48の突入電流は約570mA(DC26.4V使用時)です。
その他の仕様は末尾「-302」を除いた形式と同じです。
*5 形H3CR-A□-31はDC100V専用品(使用電圧範囲:DC50V~DC137.5V)です。
その他の仕様は末尾「-31」を除いた形式と同じです。
*6 2022年3月末に生産を終了します。代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。