フル形式をご確認の上、以下の順に確認をお願い致します。
(フル形式は本体上面に記載しています。詳細は
こちらのFAQ を参照ください。)
なお、電池交換および時間レンジ設定変更後は、リセットしてください。
| 確認項目 | Yes | No |
| 1 | 複数台のカウンタに入力していますか? | 関連FAQを参照の上、入力仕様、配線が正しいかご確認ください。 | 2へ |
| 2 | 時間レンジの設定は合っていますか? | 3へ | (表1)を参照の上、時間レンジの設定を合わせてください。*1 なお、旧・形H7ETシリーズからの置き換えの場合は、(表2)を参照ください。 |
| 3 | 入力仕様は合っていますか? 形式をご確認の上、(表3)を参照ください。 | カウンタ単体で計数入力を入力し、カウントするかご確認ください。 カウントしない場合は本体が故障している可能性があります。*2 | 正しい入力仕様でお使いください。 |
*1 形式により時間レンジが異なります。本体底面のスイッチで設定します。時間レンジ切替スイッチを変更した場合、現在値は保持しません。前面のリセットキーを押すか、リセット入力を入れてください。
*2 単体で問題なく動作する場合は、ノイズの影響や配線距離による影響等が考えられます。 モータなどや動力線から離す、配線距離を短くする、シールド線を使用するなどの対策をご検討ください。
(表2)形H7ET(生産終了品)からの置き換えの場合
旧・形H7ETシリーズは形式ごとに時間レンジが決まっています。
代替品の形H7ET-Nシリーズは、2種類の時間レンジがあり、切替式となっています。
下表を参照の上、
入力 タイプ | 復帰 方式 | 形H7ETシリーズ(生産終了) | 形H7ET-Nシリーズ |
| 形式 | 時間レンジ | 推奨代替品 | 時間レンジ切替スイッチの設定 |
無 電 圧 入 力 | 外 部 リ セ ッ ト | 形H7ET-B | 0.0~ 999999.9h | 形H7ET-N-300 または
形H7ET-N *4 |  |
| 形H7ET | 形H7ET-N-300 *3 または
形H7ET-N *3 *4 |
外 部 リ セ ッ ト / 手 動 リ セ ッ ト | 形H7ET-BM *6 | 0.0~ 99999.9h | 形H7ET-N |  |
形H7ET-M *6 | 形H7ET-N *3 |
外 部 リ セ ッ ト | 形H7ET-B1 | 0.0s~ 99h59min59.9S | 形H7ET-N1 *4 *5 |  |
| 形H7ET-B2 | 0.0min~ 9999h59.9min | 形H7ET-N1 *4 |  |
| 形H7ET-B3 | 0.0~ 3999d23.9h | 形H7ET-N-300 または
形H7ET-N *4 |  |
電 圧 入 力 | 外 部 リ セ ッ ト | 形H7ET-BV | 0.0~ 999999.9h | 形H7ET-NV-300 または
形H7ET-NV *4 | |
| 形H7ET-V | 形H7ET-NV-300 *3 または
形H7ET-NV *3 *4 |
外 部 リ セ ッ ト / 手 動 リ セ ッ ト | 形H7ET-BVM *6 | 0.0~ 99999.9h | 形H7ET-NV | |
形H7ET-VM *6 | 形H7ET-NV *3 |
外 部 リ セ ッ ト | 形H7ET-BV1 | 0.0s~ 99h59min59.9S | 形H7ET-NV1 *4 *5 | |
| 形H7ET-BV2 | 0.0min~ 9999h59.9min | 形H7ET-NV1 *4 | |
| 形H7ET-BV3 | 0.0~ 3999d23.9h | 形H7ET-NV-300 または
形H7ET-NV *4 | |
フ リ ー 電 圧 入 力 | 外 部 リ セ ッ ト | 形H7ET-FBV | 0.0~ 999999.9h | 形H7ET-NFV-300 または
形H7ET-NFV *4 | |
| 形H7ET-FBV1 | 0.0s~ 99h59min59.9S | 形H7ET-NFV1-300 *5 または
形H7ET-NFV1 *4 |  |
| 形H7ET-FBV2 | 0.0min~ 9999h59.9min | 形H7ET-NFV1-300 または
形H7ET-NFV1 *4 |  |
| 形H7ET-FBV3 | 0.0~ 3999d23.9h | 形H7ET-NFV-300 または
形H7ET-NFV *4 | |
*3 ねじ締め端子に変わります。ラッピング端子:形Y92S-37(別売)と組み合わせてお使いください。
*4 形式末尾に-300がついていない形式は、 本体表面にリセットキーがついています。リセット方式が異なり、手動リセット/外部リセットとなります。) 本体表面のリセットキーを無効にしたい場合は、キープロテクトスイッチをONにしてお使いください。
*5 時間レンジが異なります。最小計測値が0.1sから1sとなります。
*6 6桁タイプです。推奨代替品に交換すると7桁となり、時間レンジが広くなります。(99999.9H→999999.9H)
(表3)形H7ET-Nシリーズ 入力仕様・配線の確認項目
形式が多いため「Ctrl」+「F」などでの検索をお奨めします。
| 入力タイプ | 確認項目 | 対象形式 |
■無電圧入力 計時入力(1、2番端子間)のON時間を測定します。 短絡の間、測定します。 | 計 時 入 力 ・ リ セ ッ ト 入 力 | ■入力機器の仕様をご確認ください。 ・接点入力の場合 微小負荷向けの接点をお使いですか? ・SSRを使用する場合 漏れ電流は1μA以下ですか? ・センサなど(トランジスタ入力) 入力に使用するトランジスタ(Tr)は、 ・コレクタ耐圧≧50V ですか? ・漏れ電流<1μA ですか? ■過去に誤って電圧を印加していませんか? *7 | 形H7ET-N
形H7ET-N-B
形H7ET-N1
形H7ET-N1-B
形H7ET-N-300
形H7ET-N-B-300 |
■電圧入力 計時入力(1、2番端子間)のON時間を測定します。 電圧範囲は、 DC4.5~24Vです。 *8 | 計 時 入 力 ・ リ セ ッ ト 入力 | ■電圧レベルをご確認ください。 DC4.5~30Vの電圧を印加していますか? 電圧変動はありませんか? *8 ■入力機器の仕様をご確認ください。 ・接点入力の場合 外部から電圧を印加していますか? ・センサなど(トランジスタ入力) 入力に使用するトランジスタ(Tr)は、 ・コレクタ耐圧≧50V ですか? ・漏れ電流<100μA ですか? | 形H7ET-NV
形H7ET-NV-B
形H7ET-NV1
形H7ET-NV1-B
形H7ET-NV-300
形H7ET-NV-B-300 形H7ET-NV-H
形H7ET-NV-BH
形H7ET-NV1-H
形H7ET-NV1-BH |
■フリー電圧入力 計時入力(1、2番端子間)のON時間を測定します。 電圧範囲は、AC/DC24~240Vです。 *9 | 計 時 入 力 | ■電圧レベルをご確認ください。 AC/DC24~240Vの電圧を印加していますか?*9 | 形H7ET-NFV
形H7ET-NFV-B
形H7ET-NFV1
形H7ET-NFV1-B 形H7ET-NFV-300
形H7ET-NFV-B-300
形H7ET-NFV1-300 |
リ セ ッ ト 入 力 | ■入力機器の仕様をご確認ください。 ・接点入力の場合 微小負荷向けの接点をお使いですか? ・SSRを使用する場合 漏れ電流は1μA以下ですか? ・センサなど(トランジスタ入力) 入力に使用するトランジスタ(Tr)は、 ・コレクタ耐圧≧50V ですか? ・漏れ電流<1μA ですか? ■過去に誤って電圧を印加していませんか?*7 |
*7 無電圧入力タイプの計時入力・リセット入力、フリー電圧入力タイプのリセット入力に電圧を印加すると故障してしまいます。電圧を印加してしまった場合は交換をご検討ください。
*8 Hレベル:DC4.5~30V、Lレベル:DC0~2Vです。(入力インピーダンス 約4.7kΩ) HレベルとLレベルの間(DC2V超、DC4.5V未満)の電圧印加は避けてください。この範囲の電圧を印加すると、動作が不安定になります。
*9 Hレベル:AC/DC24~240V、Lレベル:AC/DC0~2.4Vです。HレベルとLレベルの間(AC/DC2.4V超、AC/DC24未満)の電圧印加は避けてください。 この範囲の電圧を印加すると、動作が不安定になります。