EE-SPW□、EE-SX□、EE-SPX□、EE-SPY□などのフォト・マイクロセンサのの寿命、推奨交換時期の規定の有無について説明します。
フォト・マイクロセンサの寿命を教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
フォト・マイクロセンサの動作を教えてください。 4.63K表示数 フォト・マイクロセンサの製品に記載されている形式以外の数字とアルファベットは何ですか? 2.36K表示数 フォト・マイクロセンサのケーブルは何mまで延長できますか? 2.28K表示数 フォト・マイクロセンサのコードの最小曲げ半径を教えてください。 1.42K表示数 透過形/溝型のフォト・マイクロセンサの検出位置精度を教えてください。 3.36K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット