外部変数コメントは表示せずに、グローバル変数コメントを表示するための設定方法を説明します。
セーフティコントローラの安全プログラムでグローバル変数のコメントを表示する方法を教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
Sysmac Studioでグローバル変数のコメントを表示する方法を教えてください。 1.54K表示数 Sysmac Studioで、プログラムの変数やデータ型のコメントの一覧表を作る方法を教えてください。 3.06K表示数 「PLC内にFB、ST/SFCタスクが存在します。プログラムとともに変数テーブルを転送してください。」という警告メッセージの対処方法を教えてください。 2.58K表示数 Sysmac Studioのラダーエディタで、変数コメントの表示/非表示を切り替える方法を教えてください。 1.29K表示数 CX-Programmerのプロジェクト間で変数、I/Oコメントを流用する方法を教えてください。 1.58K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット