D40Z-1C-Aの形式末尾「A」が表す意味、本体に記載されている形式(アクチュエータ部、スイッチ部)について説明します。
D40Z-1C-Aの形式末尾「A」の意味を教えてください。
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
非接触式ドアスイッチD40Aシリーズ、D40Zシリーズ、およびD40A-2の検出方式と安全カテゴリ/対応PLの違いについて教えてください。 1.62K表示数 D40ZとD40A(D40A-1C□)およびD40A-2は混在して使用できますか。 721表示数 D40A-1、D40A-2のアクチュエータ部、センサ部の単独購入は可能ですか。 1.43K表示数 小形非接触式ドアスイッチ D40A、D40Z、D40A-2は、コントローラを使用せずに単体で動作させることは可能ですか。 2.79K表示数 非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2/D40A/D40Zは1台のコントローラに何台まで接続可能ですか。 1.37K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット