D4SL-N□□□□の材質を教えてください。
D4SL-N□□□□の材質を説明します。
D4SL-N□□□□の材質を説明します。
電磁ロック・セーフティドアスイッチ 、D4NL、D4BL、D4JLについて回答します。D4NL-2CFA-Bを例に接続、動作パターンを紹介します。
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL、D4BL、D4JLについて回答します。D4NL-2BFA-Bを例に接続、動作パターンを紹介します。
D40ZとD40A(D40A-1C□)およびD40A-2の混在可能な組み合わせをご紹介します。
非接触式ドアスイッチD40Aシリーズ、D40Zシリーズ、D40A-2の検出方式と対応PLの違いを説明します。
スローアクションとスナップアクションの違いを説明します。
D40Z-1C-Aの形式末尾「A」が表す意味、本体に記載されている形式(アクチュエータ部、スイッチ部)について説明します。
D4SL-Nの各接点がどの状態でONするのかを説明します。
D40A-1とD40A-2それぞれの、アクチュエータ部、センサ部の形式を紹介します。
小形非接触式ドアスイッチ D40A、D40Z、D40A-2を非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NSを使用せず、単体で使用した場合の動作について説明します。
非接触式ドアスイッチコントローラG9SX-NS、セーフティコントローラG9SP、セーフティI/OユニットNX-SI に接続可能なD40A-2/D40A/D40Zの台数を掲載しています。
セーフティリミットスイッチに表示灯が付いているタイプについて説明します。
D40A-2□の線径に関する情報を提供します。
D4NLの特殊型リリースキーとその形状を説明します。
セーフティリミットスイッチのアクチュエータ部(ヘッド、レバー)単体でのご購入は承っておりません。
D4NSの動作についてご説明します。
ソレノイドロックタイプのD4SL-Nに電圧を印加しても、操作キーがロックされない原因の1つを説明します。
D4SL-Nシリーズに操作キーを紹介します。
シリーズごとのケーブルグランドのねじ長さ、推奨ケーブルグランド(コネクタ)の一覧です。
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N、D4JL、D4BL、D4NLについて、扉開閉時の動作(ドア検知、ロックモニタ、ドア検知+ロックモニタ接点)をD4SL-N□AFG-□を例に説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。