ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2を不足電圧の検出に使用する場合の設定を説明します。
LG2を不足電圧検出に使用できますか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
SDV-F□を不足電圧検出として使用する場合、入力電圧と制御電源が同一でも使えますか? 3.01K表示数 61F、K7Lで油の検出はできますか? 1.6K表示数 不足電圧継電器(UVR)はありますか? 3.5K表示数 1台のK7Lで複数箇所の漏液を検出できますか? 2.02K表示数 出力電圧の低下を検出できるパワーサプライを教えてください。 4.79K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット