G5シリーズ、1Sシリーズのサーボで、エラー12の発生要因と対処方法を教えてください。
サーボドライバでエラー12の異常が発生した際に行う対処方法を解説します。
サーボドライバでエラー12の異常が発生した際に行う対処方法を解説します。
インバータ 3G3MX2-V2タイプで対応している通信方式をご案内します。
オムロン製サーボモータ形式の末尾「-S1」と「-S2」の違いをご説明します。
RS-485通信が可能な3G3MX2-V2、3G3MX2-V1、3G3RX2シリーズなどのご紹介です。
Wシリーズサーボドライバで「A.81」のエラーが発生する場合の対処方法を解説します。
CJ1W-NC 軸パラメータの「モータ1回転の指令パルス数」と 「モータ1回転の移動量」の設定を紹介します。
エラー21が発生する要因と対処方法について説明します。
位置制御ユニットCJ1W/CS1W-NC□□3でエラー6000が発生した場合の対処方法と原因を説明します。
サーボの各シリーズの絶対値エンコーダ用のバッテリ形式をご案内します。
CX-DriveをUSBケーブルで接続する際のドライバが格納されているフォルダを紹介します。
単相100Vモータのインバータ駆動については、当社製品では対応機種のご用意がない旨をご案内します。
インバータの入力側ノイズフィルタ、出力側ノイズフィルタの目的、用途の違いについて説明します。
インダクション・モータの回転数の計算式を紹介します。
インバータの電源周波数(50Hz/60Hz)の影響について説明します。
電磁接触器(MC)でのインバータの運転/停止について説明します。
DCリアクトルの極性、インバータ本体への接続方法を説明します。
1台のインバータで複数台のモータを駆動する場合の注意点を紹介します。
1Sシリーズサーボドライバ(R88D-1S)の7セグLED表示部に「Er 95 05」が表示された際の原因とエラー解除方法を解説します。
EtherCAT通信指令タイプのR88D-1SN□-ECT、R88D-1SN□-ECTで異常発生時の動作について説明します。フォールトリアクションオプションコードを紹介します。
ACサーボドライバ G5シリーズ R88D等で「87」が表すエラーの内容と、考えられる原因、確認項目について説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。