サムロータリスイッチは数字の範囲を限定することはできますか?
ストッパピン A7BS-Sを使用する方法とご購入時に範囲を指定する方法について説明します。
ストッパピン A7BS-Sを使用する方法とご購入時に範囲を指定する方法について説明します。
IDEC製 DGBN-031-Zのオムロン相当品と主な相違点を紹介します。
IDEC製 DGAN-031-Bのオムロン相当品と主な相違点を紹介します。
IDEC製 DFBN-031-Zのオムロン相当品と主な相違点を紹介します。
IDEC製 DFAN-031-Zのオムロン相当品と主な相違点を紹介します。
取りつけ板 A7P-M-1、スペアユニット A7P-PH-1、コネクタ NRT-Cのご紹介と桁数に応じた必要数について説明します。
IDEC製 DGBN-031D-B のオムロン相当品と主な相違点を外形図、配線図を合わせて紹介します。
IDEC製 DGBN-031-B のオムロン相当品と主な相違点を外形図、配線図を合わせて紹介します。
IDEC製 DFBN-031-Bのオムロン相当品と主な相違点を紹介します。
IDEC製 DFAN-031-Bのオムロン相当品と主な相違点を紹介します。
IDEC製 DFAN-031D-Bのオムロン相当品と主な相違点を紹介します。
サムロータリスイッチA7PS、A7PHを購入時のスイッチ本体、オプション品の最小購入単位を説明します。
A7BS/A7BL、A7PS/A7PHシリーズのダイオード付きの機種のご紹介と、アノードコモン、カソードコモンの説明です。
スペアユニット(別売)の種類(SEC、mmなどの単位や月、日など)と形式の一覧です。
「+ -」表示タイプのA7□□ー□PM(-□)を紹介します。コード表も掲載しています。
10進/10進中継端子形、2進化10進/2進化10進中継端子形、2進化16進/2進化16進中継端子形のダイヤルの表示範囲、出力端子数の違いを説明です。それぞれのコード表も掲載しています。
中継端子形(A7BS-207(-1)(-S)、A7BS-255(-1)、A7BL-207(-1)、A7PS-207(-1)、A7PH-207(-1)、A7PS-255(-1))について説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。