NE1A-SCPU01-V1にはテスト出力端子が4点だが、テストパルスを使用できる安全入力も4点しか設定できないのでしょうか?
テスト出力端子は複数の安全入力での共用可否と注意点を紹介します。
テスト出力端子は複数の安全入力での共用可否と注意点を紹介します。
NX-SIH400とNX-SID800の入力仕様の違いを説明します。
リセット(出荷時設定に戻して再起動)する方法を紹介します。リセット時の注意点も掲載しています。
Windows11に対応しているNetwork Configurator for DeviceNet Safetyのバージョン(Ver)を紹介します。
NE1Aシリーズのプロジェクトファイルに含まれているすべてのデバイスのEDSファイルをPCに登録(インストール)する方法を紹介します。
Network Configurator for DeviceNet Safetyのインタフェース選択の設定について説明します。
NX-SLで電源投入時のみ、SF_EDMのFBで49200(C030)エラーが発生します。対処方法を教えてください。
接点出力の機器の場合、PNP出力の機器、D40A-2/D40A/D40ZS接続時、E3ZS/E3FS接続時、UM接続時の安全入力の配線長について説明します。
G9SPに非接触ドアスイッチを接続した場合のテスト出力端子等を紹介します。
WS02-CFSC1-JV3(Network Configurator for DeviceNet Safety)をWindows11へインストールする手順をご案内します。
G9SPの安全入力・出力を増設できるか説明します。
".nvf" ファイルを開こうとした際に「Network Configurator for CIP Safetyが必要です」というエラーが出る際の対処方法について説明します。
G5シリーズACサーボ(R88D-KN)で7セグメント表示が「st」になった場合の対処方法を説明します。
G9SPでデュアルチャネル監視異常、外部接続機器異常が発生した場合の復旧方法について説明します。
Ethernetオプションボード CP1W-CIF41のサポート範囲と、G9SPシリーズとEthernet通信をする場合の構成を紹介します。
G9SPシリーズとPLC間でEthernet通信をする場合の、G9SPシリーズのFINSネットワークアドレス、通信ユニット番号について説明します。
G9SPとPLCC間でシリアル通信またはEthernet通信を行う際に、通信タイムアウトが発生する条件について説明します。
シンクタイプの拡張ユニット CP1W-20EDT,形CP1W-32ET のご紹介です。
EN ISO13859-1(EN954-1)にもとづく安全カテゴリー3、4の要求について説明します。
オートリセットとマニュアルリセットの動作の違い、使用環境の違い等を紹介します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。