V640-HS61とV640-HS61-R の違いを教えてください。
V640-HS61 2MとV640-HS61-R 2Mの仕様の違いを説明します。
V640-HS61 2MとV640-HS61-R 2Mの仕様の違いを説明します。
V680-CA5D□、V680-CHUDに使用できるパソコン用ソフトと対応OSのご紹介です。
短中距離のV680 / V680S、長距離のV780、半導体業界向RFIDのV640の方式、更新周波数、更新距離、特長の一覧です。
ID Map Manager のご紹介です。メモリマップ作成・管理・テストツールです。RFタグのデータの一括管理で、メモリ割り当て、設計・照合作業の時間短縮にお役立ちします。
アンプとIDコントローラ間の延長距離、延長ケーブルを紹介します。
アンプ分離タイプのアンテナ V680-HSを使用時のアンプの必要性について説明します。アンプの形式、アンプ一体コントローラの形式を掲載しています。
リードライトヘッドからIDコントローラ間の延長距離、延長ケーブルを紹介します。
可動ケーブル(ロボットケーブル・屈曲ケーブル)のアンテナ(V600-H11-R、V680-HS□-R)、ロボットケーブルタイプの延長ケーブル等を紹介します。
V680、V600シリーズ等のRFIDのコイン型タグの表、裏それぞれの更新距離について説明します。
V600とV680の相互使用(V600のアンテナとV680のデータキャリア(タグ)、V680のアンテナとV600のデータキャリア(タグ)とのリード/ライト)について、周波数帯の違いについて説明します。
V600-H11-R、V680-HS52-Wなど、V600やV680のリードライトヘッド(アンテナ)の形式末尾の「-R」「-W」の表す仕様を説明します。
エラー"70"の「データキャリアとの交信エラー」について解説します。
エラー"72"の「ライトプロテクトエラー」について解説します。
V680、V680S、V750シリーズの終了時のレスポンスについて説明します。
エラー"72"の「タグ不在エラー」について解説します。
リーダライタ V680S-HMD□-EIP、V680S-HMD□-ETNとPC(パソコン)を接続し、Webブラウザからアクセスした際に、正常に表示しない場合のトラブルシューティングです。
V680、V680S、V780、V640シリーズ等のRFID(無線IDシステム、無線ICタグ、FA-ID、Auto-IDシステム)の概要を説明します。
V600、V680、V680S、V640、V780シリーズ等のRFIDの「通信が安定する」「データ量が多い」「データの書き換えが可能」といったメリットについて説明します。
RFIDタグの裏表の見分け方を説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。