Sysmac Studioでプロジェクト側のCPUユニット名称をコントローラ側に反映する方法をご説明します。
Sysmac Studioで「プロジェクトとコントローラのCPUユニット名称/シリアルIDが異なります」と表示される場合の対処方法を教えてください。
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
NJ/NXとSysmac Studioを接続する際に「CPUとコントローラの名称が異なります」と表示される。対応方法を教えてください。 1.3K表示数 Sysmac Studioでコントローラとオンライン接続中、導通表示が黄色で表示されるのはどういう状態ですか? 2.51K表示数 NJ/NX/NYシリーズのCPUユニットをSysmac Studio(パソコン)に接続する方法を教えてください。 10.49K表示数 CX-OneやSysmac Studioのインストールがスマートアプリコントロールで失敗します。対処方法を教えてください。 1.1K表示数 Sysmac Studioのプロジェクトデータは、パソコンの任意のフォルダに保存できますか。 2.53K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット