周囲温度の近接センサの検出距離への影響について説明します。
近接センサの温度に対する影響は、どのように考えれば良いですか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
温度センサは測定対象物にどの位接触させれば良いですか? 3.74K表示数 アンプ内蔵形の近接センサのコードは、切断/延長できますか? 4.51K表示数 近接センサのコードの最小曲げ半径は、どのくらいですか? 10.09K表示数 耐熱仕様の近接センサはありますか? 11.24K表示数 近接センサの標準検出物体とは何ですか? 6.67K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット