VCTFケーブルの場合、フラットケーブルの場合の最小曲げ半径を掲載しています。
CompoNet仕様に適合する通信ケーブルの最小曲げ半径はいくらですか?
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
近接センサのコードの最小曲げ半径は、どのくらいですか? 8.7K表示数 フォト・マイクロセンサのコードの最小曲げ半径を教えてください。 1.41K表示数 光電センサのコードの最小曲げ半径は、どのくらいですか? 3.71K表示数 F3SJ、F3SGシリーズの ケーブルの許容曲げ半径を教えてください。 1.73K表示数 ロータリエンコーダのケーブルの許容曲げ半径を教えてください。 1.04K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット