一部の機種については、アクチュエータ(レバー)のみ、ヘッドのみ、本体(レバーなし・ヘッド付本体)のみで購入が可能です。下表をご参照ください。
なお、ヘッド交換が可能な組み合わせについては、こちらのFAQをご参照ください。
■WLGCA2-□-N *1 ローラレバー形 基準形
*1 形WLGCA2-□-Nは、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。 代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。
(表1) 特徴・動作

| レバーが倒れる角度(最大) | 90° |
| PT(動作までの動き) | 5°(+2°-1°) |
| 片側動作 | 可 |
| ヘッド取り付け方向 | 4方向 |
片側動作は、レバーは左右両側に倒れますが、レバーの押し込みが左か右かどちらかの場合だけ、スイッチ出力が切り替わります。
片側動作の設定方法については、こちらのFAQを参照ください。
(表2) 形WLGCA2-□-N 高感度形 単品形式
・耐候性タイプ、スパッタ対策形はご用意しておりません。
・コネクタタイプの場合は、セット形式の末尾に、-M1J-1、-M1GJ-1、-DGJS、-DTGJS などの記号が入ります。
・非標準品の形式も掲載していますので、予告なく、生産を終了する場合がございます。
具体的な納期等については、お手数ですが、お取引先の商社様にてご確認ください。
・レバーのみの交換で、標準⇔耐環境形(耐食・耐寒・耐熱・耐候性)の仕様変更はできません。
・レバー(アクチュエータ)の仕様については(表3)をご覧ください。
一般 形/ 耐環 境形 |
セット形式
|
単体形式
|
|
|
|
|
|
| 表示灯 | セット形式 | レバー (アクチュエータ) [仕様は(表3)] | レバーなし・ ヘッド付本体 | ヘッド |
| 一般形 | なし | 形WLGCA2-N *1 | 形WL-1A100 | 形WLRGCA2-N *1 | 形WL-2H-N |
あり (LED) | 形WLGCA2-LD-N *1 | 形WL-1A100 | 形WLRGCA2-LD-N *1 |
あり (ネオンランプ) | 形WLGCA2-LE-N *1 | 形WL-1A100 | 形WLRGCA2-LE-N *1 |
| なし | 形WLGCA2-A-N *1 | 形WL-1A105 | 形WLRGCA2-N *1 |
| なし | 形WLGCA2-7-N *1 | 形WL-1A200 |
| なし | 形WLGCA2-8-N *1 | 形WL-1A300 |
耐 環 境 形 | 耐食 | なし | 形WLGCA2-RP-N *1 *2 | 形WL-1A100RP | - | - |
| 耐寒 | なし | 形WLGCA2-TC-N *1 *2 | 形WL-1A100 | - | - |
| 耐熱 | なし | 形WLGCA2-TH-N *1 *2 | 形WL-1A100 | - | - |
*1 形WLGCA2-□-Nは、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。
代替品の確認方法については
こちらのFAQをご覧ください。
*2
耐食形、耐寒形、耐熱形は、表示灯付の製作には対応できません。
(ランプカバーの耐食性、耐寒性、耐熱性が保証できないため)
(表3) レバー(アクチュエータ)の仕様
| レバー(アクチュエータ)の仕様 | 形式
|
| ローラ | 回転半径R (㎜) | その他の仕様 |
① 直径(㎜) | ② 幅(㎜) | 材質 |
| φ17.5 | 7 | ステンレス系焼結合金 | R38 | - | 形WL-1A100 |
| 耐食タイプ | 形WL-1A100RP |
| 樹脂 | - | 形WL-1A115 |
| 6 | ベアリング | - | 形WL-1A400 |
| 15 | ステンレス系焼結合金 | - | 形WL-1A107 |
| 30 | ナイロン | - | 形WL-1A118 |
| 7 | ステンレス系焼結合金 | ダブルナット *3 | 形WL-1A105 |
| スパッタ対策形 | 形WL-1A103S |
スパッタ対策形 ダブルナット *3 | 形WL-1A105S |
| Φ50 | 6 | ナイロン | R38 | - | 形WL-1A106 |
| Φ40 | 30 | 形WL-1A123 |
| Φ35 | 6 | 形WL-1A110 |
| Φ17.5 | 15 | ステンレス系焼結合金 | R50 | - | 形WL-1A200 |
| R63 | 形WL-1A300 |
*3 ダブルナットタイプには、六角ナットが2個ついています。