円柱型近接センサ E2E-X7D1-Nを例に、センサがワークを検出可能なオン領域について、カタログの「検出領域」のグラフの見方とあわせて説明します。
【動画付き】近接センサがワークを検出できる範囲を教えてください。(検出領域・動作領域・ON領域)
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
一緒に閲覧されているFAQ
超音波センサ(反射形)の動作領域(検出領域)特性のグラフの読み方を教えてください。 1.49K表示数 拡散反射形のE3Zの動作領域特性グラフの読み方を教えてください。 1.94K表示数 近接センサの検出距離と設定距離の違いを教えてください。 23.65K表示数 ステンレスやアルミを検出できる近接センサはありますか? 19.23K表示数 【動画付き】近接センサの「応差(ヒステリシス)」とは何ですか? 8.79K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット